This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:该器件是否适合用作单位增益为1dB 至10dB 的0.1至160 MHz 的 SDR 前置放大器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502846/lmh6629-is-this-device-suitable-as-an-sdr-pre-amplifier-for-0-1-to-160-mhz-with-unity-1-10db-gain

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件: OPA856

工具/软件:

我正在寻找一个前置放大器的 LF 到 VHF 无线电,安倍检测0.2uV 信号, SSB 调制, 20k/pA 音量。

我会切换 Rg 电阻器、在0 - 160 MHz 上选择1dB 或10dB 的增益。

IC 因其低噪声和低失真而看起来非常理想、但我找不到任何有关其用作天线放大器的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、  

    LMH6629是一款解补偿放大器、这意味着它具有最小增益要求。 对于该器件、可选择补偿、以使最小增益为4V/V 或10V/V 因此、这适用于10dB 的情况、但1dB 设置却不适用。  

    我建议将我们的 OPA856作为可能的替代方案。 OPA856在0.9nV/rtHz 时具有稍高的增益、但它具有稳定的单位增益。 它应该在增益开关配置中以1dB 或10dB 的频率工作。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob、我会介绍 OPA856。

    我下载了 TI Spice 应用程序并尝试将其安装在更新后的 Windows 10开发机器上、但每次它都会挂起。  它看起来会比 ADI 的 LT-香料更抛光,这就像在方舟外!

    您知道 TI 是否有任何与 ADI AD8000运算放大器类似的产品吗?  我还在研究如何将其用于0 -160 MHz 的 SDR 前置放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    是否要共享此文件?

    C:\Users\{your_user_name}\AppData\Roaming\cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JC、我不能、我删除了应用程序。  我可能会尝试下一个版本、看看它是否能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们知道发生了什么。

    谢谢、
    Jc.