This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA326:我可以使用 INA333而不是 INA326

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA326, TINA-TI, INA122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1501050/ina326-can-i-use-ina333-instead-of-ina326

器件型号:INA326
Thread 中讨论的其他器件:INA333TINA-TI、INA122

工具/软件:

我可以使用 INA333而不是 INA326。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    是的、这两款都是低压仪表放大器、但它们具有截然不同的架构。 进行替换时、请注意差异。

    在使用 INA333代替 INA326之前、请注意、虽然引脚排列相同、但实现方式存在一些差异。 对于326、必须将一个电阻连接到"R2/Ref"引脚。 此外、两个器件将具有不同的有效共模。

    使用模拟工程师计算器检查应用的有效共模范围。 如果根据输入电压确保处于可接受的输出范围内、则可以使用 INA333而不是 INA326。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会得到相同的输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar,

    请提供电路。 确保提供以下信息

    1. V+和 V-电源电压
    2. IN+和 IN-电压
    3. 提供连接到器件所有引脚的接口

    如果您正在 TINA-TI 或 PSpice for TI 进行仿真、请提供您的仿真文件、这样我就可以帮助您进行故障排除。 如果您想知道如何存档 PSpice for TI 文件以便能够共享、请按照此处的步骤操作。 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969692/faq-pspice-for-ti-how-do-i-share-pspice-for-ti-projects

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请参阅这篇文章、了解 INA326

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、  

    感谢您提供仿真的屏幕截图。  

    我注意到、对于 INA326仿真、RTD 上有*、RTD 上的值范围是多少?
    您能否提供您的 tsc? 正在执行哪种类型的扫描? 直流、交流、瞬态?  

    祝您一切顺利、
    Carolina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caro Walter:

    RTD 范围846至1770欧姆。
    tsc 意味着什么?

    输出电压随 RTD 上的压降呈线性变化。

    直流传输特性。

    此致  

    Manohar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、  

    感谢您提供的附加信息、.TINA 代表 tsc 文件。 我建立了一个版本在我的终端和收到奇怪的结果,见附件: e2e.ti.com/.../3326.rtd.TSC

    如果我们考虑 RTD 的输入:

    RTD Ω(k Ω) 846. 1770
    VM1   76.8米 169.22米
    VIN+ 384米 477米
    VIN- 307m 307m
    偏移量 345.6米 391.61m
    Vdiff ±38.4米 ±84.61m
    Vout 理想值(G=23) ±883.2m ±1.946V

    RTD 范围846至1770 Ω、产生的 VCM 范围为345.6mV 至391.61mV、Vdiff 为  ±38.4mV 至±84.61mV。  

    考虑到上面两个原理图中的电源、这将不起作用、因为放大器无法在负电源轨以下输出。  
    您的系统中有哪些电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 的一般公式为
    Vout =(Vin+- Vin-)增益

    对于上述表 G = 23、VIN+= 384mv、VIN- 307mv
    VOUT =(0.384-0.307)* 23
    根据计算结果、Vout = 1.771V  

    但我们得到的只有883.2mv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    请参阅 INA333与您提供的配置的 VCM 与 VOUT 图。

    借助5V、单电源、增益为23以及~350mV 至~390mV 的共模电压、有效输出范围不会超过600mV。 可线性输出的最大输入电压差为25.3mV。

    通常、输入共模范围应高于 V-电源轨、以避免仪表放大器的内部节点饱和。

    我不确定 INA333是否适合此应用。 可能需要查看 VCM 接近 V-的2A INA、例如 INA122。 请注意、模拟工程师计算器工具中的 INA122 Vcm 与 VOUT 图不正确。

    有关了解该行为的其他资源、请参阅以下 TI 高精度实验室视频: https://www.ti.com/video/6216438746001

    此致、
    Gerasimos