This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:可调节稳压器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV709, LP2951, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1504903/xtr111-adjustable-voltage-regulator

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件:TLV709LP2951

工具/软件:

如何使稳压器输出电流15mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、使用 TLV709或 LP2951等外部稳压器来保护稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takafumi-San、

    Clemens 是正确的、但我会提供更多细节。 根据数据表、XTR111未指定它可以提供的最大或典型输出电流。 它所说的就是保证以5mA 或更高的电流驱动。  

    在查看短路电流规格时、有证据表明15mA 会成为一个问题。 数据表指出、预期的短电流范围是15mA 至25mA、但会随温度而变化。 这不能保证在需要15mA 的系统中实现稳健的设计。 我们也无法保证它能够输出所需的电压。 该规格旨在简单地说明输出电流能够提供的最大电流。  

    因此、重申 Clemens 的意见、我还建议使用其他稳压器。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会考虑这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takafumi-San、

    当然。 如果您有任何其他问题、请告诉我们。  

    此致、

    Robert Clifton