This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6702QML-SP, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502781/opa858dsgevm-opa858dsgevm

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

大家好、

我正在寻找一个 航天 TIA GBW 500MHz。 在航天 TI 目录中、我找到了 LMP7704-SP 、但 GBW 过低。 有任何建议吗? 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    我这边还有几个问题-

    • 预期的光电二极管电容是多少?
    • 预期的 TIA 增益是多少?

    这些参数对于确定 TIA 带宽至关重要。

    此外、我们还开发了 TIA 电路设计工具、您可以在其中提供所有输入参数、该工具将计算输出参数、例如 TIA 增益、CF、上升时间、以及交流和瞬态图、噪声分析等 工具链接:  模拟电路设计工作室。  请尝试使用该工具、让我知道您的想法。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    CPD=10pF

    我正在寻找一款符合航天标准的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Franck、

    感谢您的详细信息、我们会仔细研究并回复您。

    此致、

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:
    以下是更多输入:
    -预期的光电二极管电容: 它将取决于反向偏置电压,但将介于10pF 和200pF 之间。
    - TIA 增益: 光接收器转换增益应介于1500和2000V/W 之间

    - 光 μs 器的压摆率应大于2000V/μ s。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您提供有关电容和压摆率的信息。

    通过 TIA 增益、我想问一下预期在 TIA 中使用的射频或反馈电阻器的阻值、基本上就是 V/A 转换因子。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我可以通过设计来确定它吗? 实际上、我找不到符合航天标准的器件、它是500MHz 的 GBW。 (光接收器3dB 带宽应为 DC - 450 MHz。)
    此致、

    Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

      µs 您的要求、LMH6702QML-SP (1.7GHz、3000V/μ s)似乎是最合适的。 您可以在下面的工具图像中看到、RF = 125欧姆时、TIA 带宽为~Ω 500MHz。

    工具链接: https://dev.ti.com/gallery/info/TIA/Photodiode_Circuit_Design_Tool_ LMH6702QML-ver/1.0.0/

    请告诉我、如果您有兴趣、可以对 TIA 电路执行 TINA 仿真、并提供详细的结果。

    此致、
    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Aditya。  是的、我对 TIA 电路的 TINA 仿真感兴趣、并提供详细的结果。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    请 在下面查找用于瞬态、交流和稳定性分析的随附 TINA-TI 原理图。 我从此处获取了 TINA 模型: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374696/lmh6702-pspice-or-tina-simulation-model

    TINA-TI 分析中的观察结果、

    • 在2.5pF 反馈电容器的情况下、TIA 带宽为621MHz、相位裕度为35度。 这表明该电路略微稳定、交流曲线中也存在某种增益峰值。
    • 使用5pF 的反馈电容器时、TIA 带宽为524MHz、相位裕度为38度。  
    • 根据上述观察结果、您可以尝试增加 Cf 来获得更好的相位裕度、但会以降低 TIA 带宽为代价。

    e2e.ti.com/.../lmh6702-tia-viasat.TSC

    e2e.ti.com/.../lmh6702-tia-viasat-stability.TSC

    此致、
    Aditya Gosavi