This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903V:IMDS 数据提交- 97542 - Marelli Motherson Automotive Lighting Ind Pvt Ltd

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502498/lm2903v-imds-data-submission---97542---marelli-motherson-automotive-lighting-ind-pvt-ltd

器件型号:LM2903V

工具/软件:

IMDS Data Submission, TO 97542 - Marelli Motherson Automotive Lighting Ind Pvt Ltd

MPN                          客户器件型号

LM2903VQPWRG4Q1           1307324046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    如果材料成分信息中没有所需的信息:

     https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LM2903VQPWRG4Q1

    您必须申请 PPAP 申请才能获取此信息-请务必在 IMDS 中选择"是":

     https://www.ti.com/ppap

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我在 MDS 门户中检查后、收到的器件 CPN 为 1464000032

    对于 1464000032 MPN、它是 LM5050Q1MKX-1/NOPB

    如上所述 、器件 LM2903VQPWRG4Q1的 CPN 为 1307324046

    请更新。

    MPN                          CPN

     LM5050Q1MKX-1/NOPB         1464000032

     2. LM2903VQPWRG4Q1          1307324046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pravin

    感谢您的发布。  我们将在假期休息至周一、并在我们返程时进行审查。

    很抱歉耽误你的时间、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuk、

      请更新数据。

    此致、

    Pravin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    我看到针对 客户 LM2903VQPWRG4Q1/1307324046的四个 PPAP 申请。 您最近的申请以及已完成的 L3 PPAP 和两个待处理 的 PCN PPAP。

    贵公司已有人拥有 PPAP。 我可以联系您的注册电子邮件地址吗? 我无法在公共论坛上讨论客户信息。

    LM5050是电源器件。 您将需要在电源论坛上发帖来获取他们的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    如前所述、需要2个器件的 IMDS、但 CPN 已互换、仅收到一个器件。

    请通过注册邮件地址与我联系。

    此致、

    Pravin