This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502426/ina181-ina181

器件型号:INA181

工具/软件:

TI 团队大家好、  

我计划将电流检测运算放大器 INA181A1和 INA181A2与我最近的一个项目结合使用。 我有一个疑问、我是否会使用此值来检测电流、该电流指定如下:

1.最大直流电流12A

2.交流纹波频率为100kHz

3.检测电阻为6m Ω。

在这里、我有一个疑问、该运算放大器是否适合 测量该频率下的分流电压 ???

Rshunt 放置在 LC 滤波器之后降压转换器的输出端。

谢谢  

Chetan Shishangiya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chetan、  

    感谢您发送编修。  

    是的、INA181A1和 A2的带宽至少是所测量频率的2倍、因此非常适合该应用。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。  

    我还想知道以下内容:

    最大电流为- 10A、使用的 Rsense 为4m Ω、  

    所以1. 在10A -> INA181将检测到40mV  

    2.在1A 时、INA181将检测到1mV。  

    1mV 至40mV 的范围对于 INA181是否有意义? 我更担心范围较低、即< 1mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国节假日、我们将离开办公室、但我们将在星期一4月21日返回办公室时回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chetan、  

    我同意大家的看法、即下限将受到器件输入失调电压的限制。 在500uV 最大输入失调电压下、在1A 条件下、仅失调电压为4mV 时、这将导致大约12.5%的误差。

    是否可以通过任何方式将分流电阻增大到40m Ω?

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当时正考虑增加到6m Ω。 "那就好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6mOhm 意味着现在1A 时的最坏情况误差将为~8.3%、即 ADC 读取的电流将~ 0.9A 正确吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chetan、  

    是的、您回答正确。 在1A 时、ADC 测量值可以是1.083A 或0.916A。  

    如果这符合 8.3%误差下的误差要求、则6mΩ 电阻器将用作分流器。  

    我希望这对您有所帮助、  

    Joe