This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:连接到 FT4232H 的原型调试 INA219未获得预期结果

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505084/ina219-prototype-debug-ina219-connected-to-ft4232h-not-getting-expected-results

器件型号:INA219

工具/软件:

您好、

我的原型连接如下图所示

我正在使用 pyftdi 尝试使用 I2C 来测量电流、电压和功率。

我将此电路板 https://www.amazon.co.uk/dp/B0CG9HNZZR?ref_=pe_27063361_487360311_302_E_DDE_di_1 用于 INA219。

连接是否合理? 我可以以我的 python 代码回复 E2E 工程师、因为我没有获得预期的结果。

谢谢、

Lalit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    您获得了什么结果? 您能详细说明一下所看到的问题吗? 此外、请确保 SDA 和 SCL 线路上均具有上拉电阻(通常为3.3k Ω)。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Malika、

    FYI 如果我将 JTAG_TDO_TDI 接线连接到3.3K 电阻器、SDA ia 始终为高电平。 FYI 从 FTDI AE 获悉  FT4232H 在 IO 引脚上具有内部上拉电阻器、因此这可能是 SDA 线路保持高电平的原因、所以我移除了这里 SDA 的上拉电阻器。

    我觉得 FTDI I2C 工作正常、因为我可以在示波器上看到 SCL 和 SDA 的波形。

    这是我的 pyhton 代码  

    #########################

    从 pyftdi.i2c 导入 I2cController
    导入时间
    从导入睡眠时间开始

    #常量
    INA219_ADDRESS = 0x40 #默认 I2C 地址

    #寄存器地址
    REG_SHUNT_VOLTAGE = 0x01
    REG_BUS_VOLTAGE = 0x02
    REG_POWER = 0x03
    REG_Current = 0x04
    REG_CALIBRATION = 0x05

    #特定分流电阻器和范围设置的校准值
    CALIBRATION_VALUE = 4096 #示例值

    #基于校准的比例因子(您可能需要调整这些)
    CURRENT_LSB = 0.001 # 1 mA /位
    POWER_LSB = 0.02 # 20mW/位

    DEF to_signed (val):
    如果 val > 32767、则返回 val - 65536否则 val

    DEF READ_WORD (dev、reg):
    RAW = dev.exchange ([reg]、2)
    返回 int.from_bytes(raw、byteorder='big)

    DEF WRITE_WORD (dev、reg、value):
    数据= value.to_bytes (2、byteorder='big)
    dev.write ([reg]+ list (data))

    DEF MAIN():
    I2C = I2cController()
    i2c.configure ('FTDI://1/1')#根据您的 FTDI 器件进行调整
    器件= i2c.get_port (INA219_ADDRESS)

    #写入校准
    WRITE_WORD (器件、REG_CALIBRATION、CALIBRATION_VALUE)

    当为真时:
    SHUNT_VOLTAGE_RAW = TO_SIGNED (READ_WORD (DEVICE、REG_SHUNT_VOLTAGE))
    BUS_VOLTAGE_RAW = READ_WORD (DEVICE、REG_BUS_VOLTAGE)>> 3

    CURRENT_RAW = TO_SIGNED (READ_WORD (DEVICE、REG_CURRENT))
    POWER_RAW = READ_WORD (器件、REG_POWER)
    SHUNT_VOLTAGE = SHUNT_VOLTAGE_RAW * 0.01 #mV (假设10uV/位)
    BUS_VOLTAGE = BUS_VOLTAGE_RAW * 0.004 #V (4mV/位)
    Current = CURRENT_RAW * CURRENT_LSB #A
    功率= POWER_RAW * POWER_LSB #W
    打印("总线电压:%.3f V"、bus_voltage)
    打印("分流电压:%.2f mV"、shunt_voltage)
    打印("当前:%.3f a"、当前)
    打印("功率:%.3f W "、功率)
    打印("-"* 30)
    Time.sleep (1)

    如果__NAME__="__MAIN__":
    main()

    ######################################

    我的总线电压、分流电压、电流功率为0。 让我知道我错过了什么。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    1.请分享您的 I2C 通信示波器快照。

    2.您能否确认是否可以在启动时读取默认配置寄存器值0x399F。

    3.在原理图中,没有分流电阻器,所以功率和电流寄存器将为零。 此外、INA219用于高侧应用、您连接到地的正弦、Vbus 基本上为零。 此外、不知道为什么 IN-至 GND 上有 LED、因为 沿该路径的电压为零、所以它不会通电。  

     

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mallika、如果可能、我们可以拨打一对一电话吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    我已经向您发送了一封电子邮件。

    此致、
    Mallika Senthil