This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365-Q1:下一代模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA607-Q1, OPA365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505987/opa365-q1-next-generation-model

器件型号:OPA365-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

您能告诉我  OPA365AQDBVRQ1的下一代模型吗?

此致、

Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、冈本裕介、

    OPA365AQDBVRQ1是我们具有出色性能的50MHz 放大器。 我们确实有更新的放大器  、例如 OPA607-Q1、这是一款解补偿放大器、最小稳定增益为6V/V  、具有与 OPA365-Q1相同的零交叉行为。 我建议在 需要良好直流精度和性能的情况下使用 OPA365-Q1。

    谢谢
    Vikas J