This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393设计问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1502324/lm393-lm393-design-issue

器件型号:LM393

工具/软件:

我想了解您的想法。 我使用了比较器 LM393来驱动 MOSFET。 当 LM393输出低电势时、Q42将产生较大的浪涌电流、从而导致 Q42立即损坏、但负载仅为100uF。 我不明白为什么会立即产生如此大的浪涌电流? LM393是否应该用于直接驱动 MOSFET?
感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YH、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    将 C219移至 FET 引脚1、4之间。 这种新布局有助于降低输出斜升速率、从而降低浪涌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick:
    非常感谢您的答复。 根据您的建议、浪涌电流已从80A 降至2.8A。
    但我不明白为什么仅仅改变 C219的地位会带来如此大的区别呢?
    您能分享您的想法、以便我能够学习吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    感谢您的跟进。  我们将在假期休息至周一、并在我们返回时做出回应。   

    很抱歉我们的延迟回复、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YH、

    源极节点是 VGS 电压的"基准"、因此此处的电容器没有增益。  

    漏极节点的极性与 VGS 相反。 因此、根据漏极电压的变化速度、此处的电容器的作用类似于更大的电容。

    在此处了解详情(外部链接): https://www.google.com/search?q=what+is+miller+capacitance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick:
    非常感谢您的分享。
    但我仍然想问您、关于降低 MOSFET 的米勒效应、在 FET 引脚1和4之间移动 C219的常用方法是吗? 或者是否有任何其他方法可以减小米勒电容? 或者、可以通过增加驱动电流或优化驱动电路来解决该问题吗?
    因为我怀疑 LM393的驱动能力是否不足? 我是否应该使用 LM393来驱动小信号 MOSFET BSS138、进而驱动 FDD4685?
    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YH、

    关于降低 Mosfet 的米勒效应

    米勒效应是动态的。 这样、它就能够对漏极电压执行压摆率控制。 这可能是一件好事。   

    我怀疑 LM393的驾驶能力是否不足?

    现在的串联电流为100k (R45)、因此可能的最大电流为28V/100k = 28uA。  这对于 LM393来说非常简单