This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV601:ESD CDM 等级

Guru**** 2785675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV601, LMV602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1505806/lmv601-esd-cdm-level

器件型号:LMV601
主题中讨论的其他器件: LMV602

工具/软件:

您好团队:

能否提供 LMV601MG/NOPB 的 CDM 等级?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    请给我一些时间来看看这些数据是否存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Renan、

    数据不可用。

    在 LMV601最初由 National Semi 发布时、CDM 并不常见。

    由于汽车 Q1中不提供 ESD、因此未重新获取 ESD。

    值得注意的是、姊妹器件 LMV602/4均通过了750V CDM。 但这些都是不同的布局和封装。

    由于这些数字不在数据表中、因此它们仅用作工程指导、不能保证。