This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:INA230的直流精度

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506171/ina230-dc-accuracy-of-ina230

部件号:INA230

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

INA230的预期直流精度是多少? 我是指直流电压、电流和功率。 我在数据表中只看到了0.3%的增益误差和25uV 的偏移、但我不知道如何转换为我们直接读取的值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    失调电压误差会增加到输入电压;增益误差是 ADC 读取值的系数。

    因此、电压寄存器值=(实际电压±Vos)×(1±GERR)、或实际电压=(电压寄存器值/(1±GERR))±Vos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    除了 Clemens 所说的,您可能还对我们的错误工具感兴趣,该工具位于: https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    这可以让您了解根据特定系统参数预期的 RSS 误差。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将使用此工具来获取直流精度基准。