This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:CTE

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507631/lm2904b-q1-cte

器件型号:LM2904B-Q1

工具/软件:

您好:

我想获取 LM2904BQPWRQ1元件的 CTE 值(fo -x -y -z 轴)。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuliano:  

    Unknown 说:
    我想获取 LM2904BQPWRQ1组件的 CTE 值(fo -x -y -z 轴)、请。

    通常、运算放大器模塑化合物的 Tg 约为130°C +/-20%。  

    TG 是玻璃过渡温度:

    当模塑化合物的整体温度低于其 Tg 温度时、 材料在玻璃状态下往往是硬的、刚性的、而材料的 CTE 往往较低、聚合物晶体相称为 Alpha-1。  

    当模塑化合物的整体温度超过其 Tg 温度时、材料的机械性能更灵活(聚合物更宽松)、橡胶更强、材料的 CTE 往往更高、聚合物晶体相 称为 Alpha-2。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond