This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:CW 模式下 LVDS 输入的端接

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508085/lmh13000-termination-for-lvds-inputs-in-cw-mode

器件型号:LMH13000

工具/软件:

您好、

我将 为 CW 模式(非脉冲)的激光驱动器设计使用 LMH13000电流驱动器。

我会在低电流模式下为我的应用使用该器件。

1.在本例中、我不会使用 EP EN 引脚作为它的非脉冲输出。 此引脚上的终端应该是什么?

2.缓冲电路是非常必要的吗?

3、器件是否可在反相电压(VCC = 0V 且 GND =-5V/3.3V)下运行  

此致、

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议将 EP 连接到 AVDD、将 EN 连接到 GND。

     缓冲器不是必需的、但要在实验室中的 IOUT 引脚上放置一个探头、检查上电和断电周期类型、以确保 Iout 引脚上没有电压过冲  

    是的、  只要所有引脚分别以 AGND 和 PGND 为基准、反相电压就不是问题。