This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:电化学传感器无法与 LMP7721配合使用

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507953/lmp7721-electro-chemical-sensor-can-not-work-with-lmp7721

器件型号:LMP7721

工具/软件:

电化学氧传感器输出连接到 LMP7721、LMP7721的输出并不正确。 (输出非常高)

将电流源连接到 LMP7721、LMP7721的输出是正确的。

电化学传感器的输出和电流源相同(约1nA 至1000nA)。  

奇怪的是、如果我连接了一个输出为几 nA 的旧传感器(长时间工作)、则 LMP7721的输出是正确的。

我想这是关于 阻抗的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建新、

    是否确定传感器未损坏? 如果三个测试用例中有两个正常工作、则似乎指向损坏或应力过大的传感器。

    如果允许端子浮动、氧传感器可能会损坏。 它们可以通过打开的针脚在膜上积累电压、从而造成损坏。

    如果这些元件随附了短接引脚、则只要不使用传感器、就应将短接引脚置于传感器引脚上。

    承受应力的传感器可能需要几分钟到几天的时间才能恢复。

    该电路还应包含短接 FET、以确保在电源关闭时短接输入引脚。