This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:300kHz 至500kHz 时的 PWM 抑制

Guru**** 2353810 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507560/ina241a-pwm-rejection-at-300khz-to-500khz

器件型号:INA241A

工具/软件:

您好:

我们计划选择使用一个5 Ω 分流器的 INA241A2、用于检测 GaN 逆变器三相输出端的电流。

电流电平为每相4A 平均值/8A 峰值。

我们打算以300kHz 至400kHz 的频率运行 PWM。

INA241A 是否与此类频率兼容?

另外、您能否说明一下、与放大器的 CMRR 功能相比、增强型 PWM 抑制功能带来了什么?

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我认为数据表的以下部分涵盖了您的问题。  如果您需要进一步说明、请告诉我。  我重点介绍了关键部分。  INA296具有相同的带宽、没有增强型 PWM 抑制功能。  该器件将  ΔV Δt、并可能会从 PWM 看到一些其他尖峰(来自 μ s/20 μ s)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier:

    我已经阅读了数据表、因此我了解了该器件并想要进行一些澄清。

    µs 型 PWM 抑制功能的优点是它会将输出(对于由3µs 分隔的瞬变、为2 μ s 期间)保持为其值、而不是将输出保持不变且输出为增量(具有 CMRR 衰减)的标准 CMRR 行为。

    因此、如果我们在此频率下使用 INA241A、唯一需要的是 CMRR 功能。 这就是考虑潜在谐波时、我询问元件与更高频率的兼容性的原因。 你对此有何看法?

    如果你不推荐它,你会推荐什么作为替代解决方案?

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我认为不建议在更高频率下使用 PWM、尤其是对于为1µs 保持的输出。  当 PWM 为300kHz (即3.3µs)时、您可以轻松触发第一个脉冲(而非第二个脉冲)的输出保持。  在该示例中、INA241的第一个 VCM 瞬态将触发保持、但下一次转换不会触发、这会使 INA241的行为类似于 INA296、INA296与 INA241具有相同的带宽和输出级。  INA296具有高 CMRR、但在 VCM 转换期间不保持输出。   因此、您将看到一些过渡抑制、而有些则不会。

    我假设您希望具有一致的输出响应、我想说 INA296可以做到这一点。  这是目前我们电流检测器件中速度最快、性能出色的交流 CMRR 器件。  

    此致、

    Javier