This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:确认引脚的共模输入范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM393LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507899/lm393-the-common-mode-input-range-for-the-pins-is-confirmed

器件型号:LM393

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户使用 LM393的3.3V 电源。

我们发现 LM393在 Vin-= 3.3V、Vin+= 2.5V 时不工作。

但 LM393可在 Vin+= 3.3V、Vin-= 2.5V 的情况下工作

因此、我们要确保这是由于共模输入范围造成的。

比较器的共模电压定义似乎与放大器不同。

比较器的共模电压分别是 Vin+和 Vin-的两个值。

我看到了数据表、您能详细解释一下吗? 我没有完全理解,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM393应用设计指南的第6节对此进行了详细说明。

    对于低电压应用、请将 LM393LV 与轨至轨输入搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里是 Yuri 的客户。

    我在 LM393的数据表上注意到、特别是对于 LM393、反相输入(-)的共模电压范围上限为 Vcc+-1.5V、同相输入(+)可超过 Vcc 电平。 例如、我使用5V 作为比较器电源电压、这是否意味着25°C 的有效反相输入电压为0~3.5V、并且同相输入电压没有任何限制?

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入之间没有差异。

    一个输入可以高于限值、但随后的电气特性会变得更糟。 (有关详细信息、请参阅应用手册。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着25摄氏度的有效反相输入电压为0~3.5V、并且同相输入电压没有任何限制?

    VCM 范围对两个输入应用相同的设置。 要使比较器对输入电压采取操作、至少一个输入必须在有效范围内。

    如果两个输入都超出 VCM 上限范围、则比较器会执行所需的操作。 请参阅应用手册、看看比较器想要什么。