This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903和 LM2903B 启动时序差异

Guru**** 2814045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM2903B-Q1, LM339, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507932/lm2903-lm2903-and-lm2903b-start-up-timing-difference

器件型号:LM2903

工具/软件:

您好的团队、

LM2903和 LM2903B 之间是否有启动时序差异?

客户询问此问题、因为当他们从 LM2903更改为 P2P LM2903B 时、他们发现比较器跳闸错误。 它们的应用低于电路、对于 LM2903B-Q1、如果适用5V、BJT 首先下拉引脚2、然后 LM2903B 启动并输出高电平。  

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是在反相输入端添加正反馈的尝试。 是这样吗?

    VIN 的初始电压是多少? 您能否展示示波器轨迹?

    与 LM2903相比、LM2903B 有一个额外的反向步骤、启动行为似乎不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯嘉丽

    请参阅比较器应用手册 [应用] 在加电期间具有 LM339/LM393内核的器件设计指南、VCM 范围将超出规格、因此根据 PCN 版本、输出可能为低电平或高电平。