This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348-Q1:ADC 的电压缓冲器输出具有尖峰

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507333/opa4348-q1-voltage-buffer-output-to-adc-has-spikes

器件型号:OPA4348-Q1

工具/软件:

我使用 OPA4348AQPWRQ1作为 STM32 ADC 引脚的电压缓冲器。

我需要将+30V 至-30V 的输入电压转换为0-3.3V 电平、因此使用了电阻分压器网络。

ADC 读取值中会出现这些间歇性尖峰(高达1V 的差异)。

可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN_A 上是否也会出现这些尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 VIN_A 来自校准器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boom、

    在未连接输入的情况下是否会得到类似的结果? 您测试了多少个样本、是否都显示出这种噪声?