This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:航天级100krad 线性热电冷却器(TEC)驱动器电路仿真文件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508051/lmp7704-sp-simulation-file-space-grade-100-krad-linear-thermoelectric-cooler-tec-driver-circuit

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

你(们)好

我想知道您是否有航天级100krad 线性热电冷却器的仿真文件
(TEC)驱动器电路。

谢谢

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    Unknown 说:
    我想知道您是否有航天级100krad 线性热电冷却器仿真文件

    https://www.ti.com/product/LMP7704-SP#design-tools-simulation

    以下图像文件是从 TINA-TI Spice 模型捕获的、其中对仿真参数的宏模型进行了建模、请参阅以下工具。 您还可以下载 PSpice 模型并将模型导入您自己的仿真器。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否是航天级100krad 线性热电冷却器的特定仿真文件
    (TEC)驱动器电路存在并可以共享。

    我想重建电路、以支持符合规格的 TEC

    - V_Max = 3.6V

    - C_max = 1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    有许多方法可以驱动 TEC 器件。 对于航天应用、由于耐辐射要求、该选项受到限制。 这是一个 H 桥示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-TEC-Drivers-12082020.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond