This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:电流测量根据转换时间和电容而变化

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508156/ina236-current-measurement-change-depending-on-conversion-time-and-cap

器件型号:INA236

工具/软件:

您好 TI、

我正在重新打开此主题、我有新的信息、我认为这些信息有助于查明问题。

回顾其他主题:  

-仅使用电流测量时测量的电流非常接近实际电流。

-添加电压测量值时、测得的电流存在较大偏差。 采样时间越长、我们得到的电流就越接近实际电流。

设置:

我们监控高侧开关14V - 0-15A 的电流

Rsense = 0.5m Ω

Rflt = 100R  

Cdiff = 1uF

采样时间332us (平均值:64)

1.4A 的电阻负载  

新信息:  

-滤波器似乎有很大的影响,移除1uF 解决了问题,一个0.1uF 的帮助,但仍然是太多。

-误差是一个偏移,在15A 或1A 时,它是以 mV 为单位的相同差值

à 关于电容器影响测量的任何想法、我想了解选择最适合此应用的滤波电容器和电阻的问题。μ F

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在15A 和1A 条件下、偏移误差以 mV 为单位、幅度是多少?

    滤波电容器影响精度的方式并不常见。 是否在输入引脚上比较了 Vshunt 和 DMM 的测量值?  

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的0.1 μ F 测量值。我有一个精确的电子负载、我使用相同的电流负载设置来比较是否有电压测量值。

    仅测量了电流332us 采样时间

    2A - 2.04A

    5A - 5.12A

    10A - 10.23A.

    14.5A - 14.85A

    与电压和电流测量相同(添加电压测量时偏移约为16mV)

    2A 至2.2A

    5A - 5.27A.

    10A - 10.4A

    14A - 14.5A

    ADC 采样电容器似乎没有时间在该采集时间内从12V 范围完全稳定至0.03V 范围。 我不确定移除上限会如何改变这种行为。 相关主题展示了1 μ F 电容的误差幅度、这种情况要差得多。

    1.3A 实际测量值为2.4A、采样时间为 AVG:64:332us (与上述所有测量的设置相同)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果将盖子全部拆下、是否再次更改读数? 输入路径上是否有电阻器?

    可能最好使用 DMM 测量输入电压以查看接近哪组结果。 例如、在10A 时、DMM 的测量值应为5mV。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我在第一篇文章中提出了这个问题。

    我使用100R 电阻和0.1uF 电容器进行滤波。 下面是完整电路。 完全去掉盖子使我更接近实际值。

    我通过减少电容或增加采样时间来接近实际值。  

    我尚未完成 DMM 测量、但我们进行了足够的测量以知道哪个测量是正确的。

    我的假设是检测电阻过低。 如您所说、10A 时为5mV 很小、添加电压测量可能会产生通常可以忽略不计的误差、但如果测量值很小、则会产生很大的影响。 我会增加检测电阻的电阻值、这样应该没问题。

    我 之前已经验证了感应大小、但可能错过了感应值的零。 您说我应该衡量5mV、这让我意识到这一价值毫无意义。

     

    如果在测试新值时仍有问题、我将创建一个新案例。 谢谢你。