This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:OPA333 PSpice 模型

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508636/opa333-opa333-pspice-model

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我在使用某些 TI PSpice 模型时遇到问题。 例如、OPA333在我将其连接到负电源时工作正常。 但是、当 I 将负电源接地时、即使数据表显示它可以在单端模式下运行、它也不会收敛、需要很长时间。

对此有何线索?
谢谢一堆。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang:

    我看到您发送的原理图上有一个双电源。 您能否请将您的原理图与仿真无法收敛的单电源共享? 如果您可以在此处发送 PSpice 文件、将会很有帮助。 此外、您正在运行哪种仿真? 您是否正在运行直流扫描?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 这是单电源的原理图。 是、直流扫描。

    e2e.ti.com/.../OPA333.dsn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流扫描范围为0.1V 至1V、分辨率为0.01V。  有关 PSpice 文件的信息、请访问此处。
    e2e.ti.com/.../OPA333.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shang:

    我看了一下、仿真也存在收敛问题。 我们以前遇到过此问题、似乎该问题通常仅发生在 PSpice 仿真器上。 我在 TINA-TI 上构建了相同的电路、仿真运行时没有收敛问题、如下所示:

    e2e.ti.com/.../OPA333DC_5F00_SWEEP.TSC

    请注意、直流扫描参数的低端低于 OPA333的输出电压摆幅、这就是为什么仿真结果在整个直流扫描范围内不是线性的:

    我犹豫是否要对.lib 文件进行任何编辑、因为之前在某种情况下会意外导致 PSpice 中出现更多错误。

    接下来、我将尝试修改 PSpice 上的 Analysis Parameters、看看这是否有助于仿真收敛。

    目前、解决方案是使用 TINA-TI 进行所需的直流分析。