This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2121:包络检测器参考设计?

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1497103/lmh2121-envelope-detector-referance-design

器件型号:LMH2121

工具/软件:

是否有任何关于包络探测器的容差设计或应用说明?

我希望为500kHz 信号制作一个包络检波器。 理想情况下、它应该是全波包络检测器、但半波会优于其他检测器。 LMH2121适用于100m 至3GHz、比我需要的速度快得多且耗电量高。 它在数据表中引用的二极管检测器为例、小信号只有在经过二极管的正向压降后才能传递、这样才能正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

      调制带宽是否为500kHz?  您能帮助我了解您的信号类型吗?

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hruday、很高兴为您提供更多信息。 接收的信号以500kHz 为中心。 脉冲长度为10uS 至20uS、因此带宽为+-50kHz (最大100kHz)。 信号将是 PWM 或正弦波、但无论如何、我都希望跟踪振幅随时间的变化、而不是需要解调或用微控制器处理500kHz 的正弦波。由于这是电池供电系统、低功耗是关键。

    该信号是声纳系统的返回信号、但我不希望将其移至芯片已集成包络探测器的声纳部分。 我想使用 TI 器件自行构建外部包络检波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再也不敢了。" 如果我能提供其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

      对延迟的回复表示歉意。 我认为您希望在检测器响应时间小于< 10us 的情况下检测500kHz 信号。 目前、TI 不提供任何最小频率< 50MHz 的功率检测器。 遗憾的是、我没有从 TI 找到任何合适的器件以分立方式实现此功能。

    此致、

    Hruday