This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:具有容性负载时的稳定性

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, LM2904B, LM2904B-Q1, ALM2402-Q1, ALM2402F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508627/lm2904b-q1-stability-with-capacitive-load

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904BALM2402-Q1ALM2402F-Q1、ALM2403-Q1

工具/软件:

大家好!

我一直在寻找一个可用作 VCOM 缓冲器的运算放大器。

电源电压范围:~+7V/-7V

输出电压范围:-3V 至3V

与容性负载一起工作时保持稳定(~10uF)

输出电流~50mA

符合 AEC-Q100 2级标准

我认为 LM2904B 与此相符、但我不确定它的稳定性。

有人能对此发表评论吗?

谢谢。

kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904B-Q1无法驱动50 mA、也无法与容性负载一起工作。

    改用 ALM2402-Q1、但请参阅其数据表的第9.1.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KR、  

    LM2904B-Q1的短路电流约为50mA、具体取决于温度。 根据环境条件和负载类型、工作电流可能能够驱动 ISC 范围的50-70%(请参阅 Clemens 的注释)。 对于汽车应用、高侧的 Tamb 最低为85°C。  

    这是 Isource 或灌电流与温度间的关系。  

    为了满足上述驱动要求、您可以考虑 ALM2402-Q1 或 ALM2402F-Q1/ALM2403-Q1或其他汽车级放大器。 它需要某种运算放大器补偿来驱动10uF 容性负载。 您的驾驶应用是什么? 应用程序的 BW 要求是什么?

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond