This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:是否通过交流耦合连接消除了 IB 和 Vos 的输出?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1507843/ths4531a-are-the-outputs-from-ib-and-vos-eliminated-by-ac-coupled-connection

器件型号:THS4531A

工具/软件:

您好:

在运算放大器和 FDA 中、输出电压受输入关断电压和输入偏置电流的影响。

1) Vos 和 IB 产生的输出电压是交流电压还是直流电压?

2) Vos 和 IB 是否是 Vin 的函数?  

3)放大器的交流耦合输出能否消除 Vos 和 IB 的影响或放大噪声?

此致、

Bk Hyun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BK:

    输入失调电压和输入偏置电流引起的失调电压会影响放大器的输出信号、无论是直流信号还是交流信号。   输入失调电压和输入偏置电流与 Vin 不是函数;相反、这些误差会增加理论理想输出信号与实际的误差包容式输出信号之间的差异。

    输出的交流耦合将有助于消除任何不必要的直流偏移(或提供对共模的复位以驱动滤波器输入)。  您不一定需要对电路进行交流耦合、因为 FDA 具有一个由 ADC 输出设置的输出共模电压引脚。  这有助于在放大器输出端提供正确的偏置点、以驱动 ADC 的差分输入(通过滤波器网络)。

    Vos 和 Ib 引起的误差失调不仅是直流信号、这些误差也会应用于被放大或衰减的交流信号、从而导致信号中每个瞬时点的净直流偏移。  温度、漂移和其他因素会使这些失调电压发生变化。

    总体而言、您无法通过交流耦合消除失调电压的可能性;耦合决策取决于您的系统和项目需求、包括输出网络(滤波器、ADC 输入等)。

    您可以使用 THS4531A 的 TINA 或 PSPICE 模型、并使用更大的反馈电阻器(RF)来查看 RF 对 Ib 引起的失调电压的影响。  也对 Vos 建模。

    此致、

    Alec