请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2901-Q1 主题: LM2901中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
如何考虑最低至最高温度(例如-10°C 至75°C)来执行 LM2901-Q1的最坏情况分析?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
如何考虑最低至最高温度(例如-10°C 至75°C)来执行 LM2901-Q1的最坏情况分析?
尊敬的 ABKD:
您是否尝试分析最坏情况下的开关阈值(LM2901同相端子上的电压)?
LM2901同相输入端的电压受到 IIB、IOH、VOL、VOS 以及电阻器容差的影响。 并非所有列出的参数都在 LM2901模型中建模、建模的参数固定在数据表典型值中。 这意味着 PSpice/LTSpice 仿真结果不一定是最坏情况。
为了分析最坏情况下的开关阈值、您需要使用保证的最大数据表规格和手动分析。