This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:最坏情况分析

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901-Q1, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506962/lm2901-q1-worst-case-analysis

器件型号:LM2901-Q1
主题: LM2901中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

如何考虑最低至最高温度(例如-10°C 至75°C)来执行 LM2901-Q1的最坏情况分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ABKD、

    您是否考虑了电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    以下是 ckt:

    你可以告诉我如何进行 WCA 与温度(最好在 LTspice。 否则在 PSpice 中连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给电阻器增加容差吗? 电源电压为5V 或其他电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器和5V 的所有容差均为1%。 LM2901-Q1的电源电压为12V、容差为1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABKD:

    您是否尝试分析最坏情况下的开关阈值(LM2901同相端子上的电压)?

    LM2901同相输入端的电压受到 IIB、IOH、VOL、VOS 以及电阻器容差的影响。 并非所有列出的参数都在 LM2901模型中建模、建模的参数固定在数据表典型值中。 这意味着 PSpice/LTSpice 仿真结果不一定是最坏情况。

    为了分析最坏情况下的开关阈值、您需要使用保证的最大数据表规格和手动分析。