This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA740B:可靠的设计指南

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: INA740B, TIDA-00302, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509182/ina740b-robust-design-guidance

器件型号:INA740B
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00302INA210

工具/软件:

在研究电流传感器时、我遍历了电流分流监测器 TIDA-00302的瞬态稳定性应用手册。  本应用手册是否适用于 INA740B?  数据表之外还有其他设计建议吗?  

Wayne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、您可以通过在 SH±Ω 和 IN±Ω 之间添加电路来将该设计的概念与 INA740B 结合使用。 由于 INA740B 和 INA210的架构不同、因此您还需要在器件的 IN+和 IN-引脚(在电路其余部分的 IN±引脚侧)之间添加一个电容器(~10nF)。  

    此致、

    Mitch