This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7322:设计查询

Guru**** 2685805 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508765/lmh7322-design-query

器件型号:LMH7322

工具/软件:

你(们)好


我们在一个新设计中使用 LMH7322比较器来比较两个模拟输入。 LMH7322输出将是 LVDS 信号、该信号将与2.5V LVDS 接收器连接。 由于数据表中未明确端接要求、请建议在 LMH7322的输入和输出端使用所需的合适端接。 LMH7322中使用的电压如下: VCCI =+5V VEE =-5V VCCO =+2.5V 。随附了方框图以供参考

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH7322本身并不相关。

    LVDS 线路应像任何其他 LVDS 线路一样端接、即使用与该线路的特性阻抗(通常为100 Ω)匹配的电阻器。

    如果模拟输入的信号边沿太快而无法实现传输线路效果、则需要端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    请阅读数据表的第12页:

    LMH7322的输出级由两个发射极跟随器组成;输出晶体管将尝试跨输出电阻器提供所需的多少电流、以保持 VCCO - 1.1V 至 VCCO - 1.5V 的摆幅。 通过将 VCCO 设置为2.5V、您可以模拟 LVDS 输出、因为每个输出摆动范围为 VCCO - 1.1V 和 VCCO - 1.5V (1.4V 至1.1V)。 要正确偏置输出级、端接电压需要至少为 VCCO - 2V。 合适的终端取决于您的电源要求。 由于输出是发射极跟随器、它将不断拉出电流、该电流将在端接电阻器上耗散。 如屏幕截图部分所述、使用值较高的端接电阻器之间的权衡是功耗会降低、但输出级转换会减慢。