This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:电源为0V 时的 INA500C 输入共模电压

Guru**** 2940220 points

Other Parts Discussed in Thread: INA500, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1508928/ina500-ina500c-input-common-mode-voltage-when-supply-is-0v

器件型号:INA500
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、

我们计划使用 INA500C 来读取电池电芯电压。 它表示输入共模电压为5 *电源电压、对于我们的应用而言为5V、因此预计输入共模电压为0V 至25V。  

我想了解器件何时关断、INA500C 面临25V 输入共模电压而此时电池电芯未与电路板断开连接是否会出现问题?  

一切都很棒

Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Savas:

    过压是否仅出现在 IN+上、或者 IN+和 IN-上是否存在电压?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    IN+上25V、V-上21V、VSUPPLY = 5V、VREF = GND

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Savas:

    如果 IN+上的电压为25V、则没有问题。 这是由于器件输入端存在快速复位 ESD 二极管。 这些二极管位于输入电阻器之前、在我相信32V 之前不会开始导通。 我需要确认该值。 这意味着 IN+上没有25V 的导电路径。

    但是、如果 IN-上为此21V、则将有一条到达 V+的导通路径。 此电压将通过 IN-、通过反馈路径到达 OUT、并通过输出传导至 V+

    这里有两个注意事项。 一个是输入电流。 输入电流限制为10mA、由于 INA500的高输入阻抗、这不应该是问题。 下一个考虑因素是电源轨的阻抗。 如果电源轨为高阻态、此21V 可以将 V+拉至绝对最大值以上、并损坏 INA500。

    如果电源可以从输入传导路径吸收电流并将节点拉至0V、则不会出现问题。 如果电源为高阻态、您可能需要添加一个阈值高于典型 V+但低于绝对最大 V+值6V 的齐纳二极管

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    我能否在电源轨上使用100k 的下拉电阻器来解决此问题?如果我错了、该下拉电阻器会将电源轨保持在1V 至2V 左右? 我可以容忍这么多的电流消耗。 这会影响输出性能吗?  

    另一种思路是 在输入侧使用2倍电阻分压器并使用 INA500B?  

    谢谢您、

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Savas:

    您可以使用100k Ω 电阻下拉电源。 这样做的缺点是您将不断灌入50uA 的电流(当器件通电时、INA500的静态电流几乎是原来的4倍。

    如果输入电流和电压足以开启 INA500、您可能会看到放大器上的输出错误。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    感谢您的答复。

    是否有方法在 TINA-TI 或 PSpice 中模拟此行为? INA500C TINA 模型或 SPICE 模型是否显示关断状态期间存在多少漏电流?

    一切都很棒

    Savas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savas:  

    Gerasimos 本周外出旅行、因此我正在讨论这一主题。 我们的 SPICE 模型不会在器件处于关闭状态时显示行为、因为它旨在展示运行中的典型行为。  Gerasimos 上面参考的信息来自数据表。  

    此致、
    Ashley