This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:使用高通+低通设计公式的带通滤波器

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509654/opa836-band-pass-filter-using-high-pass-low-pass-design-formulas

器件型号:OPA836

工具/软件:

尊敬的:

我联系了现场应用工程师、帮助我为超声波传感器设计了一个良好的滤波器带通。

我们应使用或:

- SC042 (https://www.seco-sensor.de/en/standard-products/sc042-d8/ ) 400±15kHz 谐振频率

-或 SC049 (https://www.seco-sensor.de/en/standard-products/sc049-r3-2/ ) 490kHz±15kHz 谐振频率

如果我们在接收器发送信号时产生脉冲、信号约为20mVpp、因此我想使用最佳解决方案对信号进行滤波、以提高信号质量、实现约4、9Vpp。

FAE 帮助我解决了4个问题、但我不知道使用了哪些公式、我想更好地了解并逐步了解、因为该值不是商业标准。

我已经全部进行了仿真、但最好的解决方案是:

如何理解和使用公式? 如果我想在490kHz 下使用该配置?

使用信号衰减很重要,而不是长时间衰减...

我使用 TINA 仿真软件得到了4个解决方案的.zip 文件。

请帮帮我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    现场应用工程师按照以下程序设计了 满足要求的高通和低通滤波器。 您可以参考文档了解分步 过程并使用 TINA 仿真对其进行优化。 或者、您可以使用 TI 滤波器设计工具来缩小 放大器要求和建议范围。

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vikas、

    如何使用 TI 滤波器设计工具高通+低通带通类型?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    可以使用 滤波器设计工具和选择带通滤波器。 您可以给出要求并选择仿真所需的适当滤波器。 可能必须为高通+低通滤波器单独仿真每个滤波器。


    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    可以使用 滤波器设计工具和选择带通滤波器。 您可以给出要求并选择仿真所需的适当滤波器。 可能必须为高通+低通滤波器单独仿真每个滤波器。


    谢谢
    Vikas J