This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4863:差分输入电压

Guru**** 2684525 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509290/opa4863-differential-input-voltage

器件型号:OPA4863

工具/软件:

您好:

OPA4863的数据表提到最大差分输入电压为+/-1V、输入电压范围为 VS--0.5和 VS++0.5V。 但它显示轨到轨输入/输出。 有人能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器的运行使得在负反馈下、输出将自行调整、以便反相和同相的电压在稳态下趋于相等。 在包括开环或正反馈在内的其他情况下、反相和同相的电压是不同的(例如将电压源直接施加到这些引脚)、最大差分输入电压是一条规则、使得电压差不得超过设定的限值或可能对器件造成永久损坏。 基于拓扑的不同运算放大器上的最大差分输入电压似乎存在很大差异、其他运算放大器根本没有这种限制、因此这似乎是由于某些 PN 结击穿(例如反相和同相上的二极管)造成的、但我不知道内部器件拓扑来确认这一点。 轨到轨输入(此处的输出不相关)的不同之处在于、只要另一个输入完全处于1V 范围内(并且也在电源轨范围内)、电源轨内的给定输入(反相或同相)就可以实现运算放大器的预期运行。 与运算放大器输入的绝对电压限值大致相对。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我必须选择一个具有更高输入差分电压额定值的运算放大器、以适应靠近电源轨的输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 简而言之、如果反相电压和同相电压足够相似、则输入电压可以是轨到轨以实现完整功能。 "足够相似"由最大差分输入电压决定、理想情况下应完全处于该限值内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢!