This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L1:在 Vdd 较低时的励磁电流消耗分布

Guru**** 2925080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271, TLV07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509869/tlv27l1-wild-current-consumption-spread-at-lower-vdd

器件型号:TLV27L1
主题中讨论的其他器件:TLV271TLV07

工具/软件:

尊敬的所有人:

我有一个与此页面上的电路- https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806016/tlv27l1-unstable-performance

源为从左侧(Q3_P2)到4~20mA 的恒定电流、而右侧电压(Q3_P3)是固定的-当 Isrc 为4mA 时、V_Q3_P3 ~7.4V;当 Isrc 为20mA 时、V_Q3_P3 ~8.0V。

当 Isrc 在4~20mA 范围内时、U1的输出始终为高电平(接近轨)、因为 V-小于 V+、但我们观察到、当 Isrc 较低(4mA 下)时、电路的消耗较高(40~70uA)、当 Isrc 较高(20mA 下)时、消耗低于30uA。 在某些电路板上、我们看到的电流大于100uA、仅交换 U1即可将功耗降低50uA。

问题

1)功耗较低(Vdd 较高时、功耗降低25uA)的原因是什么? 否则显示了数据表中提供的图形。

2)我们希望减少生产中的返工次数、解决一些运算放大器的额外50uA 功耗问题、结果显示电流消耗扩展为40~70uA、远远超过80uA。 数据扩展确实建议了器件间的差异、但我们希望对此进行确认。

谢谢、

SoonYet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  SoonYet:  

    2)我们希望减少生产中的返工次数、以修复某些运算放大器的额外50uA 功耗、结果显示电流消耗扩展为40~70uA、远远超过80uA。 数据扩展确实建议了器件间的差异、但我们希望对此进行确认。

    在上面的仿真中、我绘制了 Isrc 与 Rload 之间的关系。 我假设这是直流电流应用、如果 Rload 更一致、则问题可能是 TLV271运算放大器和反馈电阻变化。  

    如果您在866k 和147k 处使用1%或更佳的反馈电阻器、您可以试用我们的低成本精密 TLV07运算放大器、它应该能提高电路的精度。

    e2e.ti.com/.../TLV07-V_2D00_I-Converter.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond