This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA627:OPA627AU 和 AMP 的成本比较;OPA828IDR

Guru**** 2620665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA627, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510534/opa627-cost-comparison-for-opa627au-opa828idr

器件型号:OPA627
主题中讨论的其他器件: OPA828

工具/软件:

您好:

我 使用的是 OPA627AU。

在 TI 网站中 、建议将 OPA828IDR 用作 OPA627的直接替代和升级功能。

但  OPA627AU 的成本为17美元  

 OPA828IDR 的成本为2.77美元

为什么他们的成本差异如此之大。

感谢您的迅速回复。

谢谢您、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nagamani、  

    Unknown 说:
    ]在 TI 网站上 、建议将 OPA828IDR 作为 OPA627的直接替换和升级功能替代产品。

    我认为 OPA627可能正在使用旧的晶圆制造厂工艺、而 OPA828已经调整了最新的晶圆制造厂升级换代。 这可能反映在成本差异中。  

    理论上、OPA828优于 OPA627、这是一款非常好的运算放大器。  

    您可能需要(也可能不需要)修改现有的 OPA627电路以适应 OPA828。  如果您需要帮助、请告诉 我、我很乐意查看这些变化(如果有)。  

    此致、

    Raymond