This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:在 TI TINA 中进行噪声仿真期间出现异常噪声上升

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503744/lmh5401-abnormal-noise-rise-during-noise-simulation-in-ti-tina

器件型号:LMH5401

工具/软件:

我的要求是以介于1MHz TINA 之间的频率放大电流信号、并使用 TI -600MHz 中的以下网络对其进行仿真。

交流传输曲线在600MHz 内有微小差异、满足使用要求。

不过、我发现噪声仿真结果显示随频率的增加而显著增加。 是否有办法在不破坏交流传输曲线平坦度的情况下降低放大器噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

       您配置的电路的增益是多少。

    查看此应用手册是否对以下方面有所帮助: TIDA-00522参考设计| 德州仪器 TI.com

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您附加的链接中找不到关于高频噪声提升的说明。

    由于某种未知原因、我无法将图像上传到此页面、因此让我简要描述一下我们使用的电路。

    为 LMH5401设置的输入电阻为23 Ω、反馈  电阻为200 Ω。输入信号为差分电流源、电流源的差分摆幅为2mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您附加的链接中找不到关于高频噪声提升的说明。

    由于某种未知原因、我无法将图像上传到此页面、因此让我简要描述一下我们使用的电路。

    为 LMH5401设置的输入电阻为23 Ω、反馈  电阻为200 Ω。输入信号为差分电流源、电流源的差分摆幅为2mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yangang:

       您能否分享 TINA 原理图文件? 您可以使用插入-图像/视频/文件选项。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道原因,但此页面上的上传功能无法正常工作、如果有任何其他信息需要补充, 我将提供文本说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanggang、

      由于这是其他查询的副本、我将关闭此线程并移动到该处。
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503806/lmh5401-how-to-construct-a-low-noise-current-amplifier-circuit-using-lmh5401

    此致、

    Hruday