This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:"265C ##sec"或"###C 8sec"

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511779/tl082-solder-heat-flow-condition-of-265c-sec-or-c-8sec

器件型号:TL082

工具/软件:

的焊接热阻(实际值)流量条件 TL082CP 不过、数据表中是否描述了"300degC 10s"、能否在"265C ##sec"或"####C 8sec"条件下给出任何建议值(至###区域)? (这来自我们客户的焊接标准。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahara:  

    客户在回流焊时应参考 JEDEC 标准。 以下是有关推荐焊接曲线的 TI 文档。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    数据表说明了不得超过的绝对最大条件、否则可能会对器件造成永久损坏。 只要客户不违反绝对最大值规格、就不应该有问题。  

    此致、  

    Chris Featherstone