This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:仪表放大器

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511576/lmp7704-sp-instrumentation-amplifier

器件型号:LMP7704-SP

工具/软件:

您好、

对于上面的部件号,它符合我的规格,但有几个我已经提到的评论中没有在数据表中,我想知道这些。

仪表放大器
Sl 编号 规范 值/范围  TI 注释
1. 或根据设计确定的通道04总数 或根据设计 好的
2. 阻抗方程 ≥MΩ μ F、≤5nF 未在数据表中提及
3. 输入接头 具有悬空公共的差分输入 差分输出
4. 差模电压范围 ±10mV 至±10V 电压范围:2.7V 至12V
5. 增益1000下的共模抑制比 直流至50Hz 时为90dB 或更高 好的
6. 增益 1至1000 未在数据表中提及
7. 组成部分 +/- 0.02% 未提及高精度值
8. 带宽 DC 至10kHz 2.5MHz
9. 通道隔离 四端口–电流600Vdc 未在数据表中提及
10. 线性度 +/- 0.01% 高线性度、未提及值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sruthi:  

    我在评论数据表查询中未提及。  

    1.  

    LMP7704-SP 是具有低 Ib 电流的 CMOS 器件、输入阻抗范围大于1GΩ Ω。  

    2.  

    LMP7704-SP 的 GBW 为2.5MHz。 根据增益带宽积、如果增益为1000、则可用带宽仅为2.5MHz PLL/1000 = 2.5kHz、因此如果您的应用很低、例如接近250Hz 范围(假设极点的1/10接近2.5kHz)、可以接受。 否则、该运算放大器可能具有带宽限制或不适用。   

    3.  

    通道间的通道隔离 是指一个通道与其他通道电气隔离的程度、以 dB 为单位。 这是一款低压器件、不适用于600VDC 电隔离。  

    如果该器件必须符合600VDC 电隔离标准、则必须使用隔离式输入级、例如隔离运算放大器、变压器、电容隔离或光耦隔离。  

    https://www.ti.com/lit/sg/slyt532k/slyt532k.pdf?ts = 1746800838041 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond