This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:仪表放大器-建议使用适合所附规格的放大器

Guru**** 2769505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511554/lmp7704-sp-instrumentation-amplifier-suggest-a-suitable-amplifier-for-the-attached-spec

器件型号:LMP7704-SP

工具/软件:

仪表放大器

Sl 编号

规范

值/范围

1.

或根据设计确定的通道04总数

或根据设计

2.

阻抗方程

≥MΩ μ F、≤5nF

3.

输入接头

具有悬空公共的差分输入

4.

差模电压范围

±10mV 至±10V

5.

增益1000下的共模抑制比

直流至50Hz 时为90dB 或更高

6.

增益

1至1000

7.

组成部分

+/- 0.02%

8.

带宽

DC 至10kHz

9.

通道隔离

四端口–电流600Vdc

10.

线性度

+/- 0.01%