This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:设置 INA181A3的基准电压

Guru**** 2527600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, LM321LV, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510852/ina181-setting-reference-voltage-for-ina181a3

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:TLV9001LM321LV

工具/软件:

它可能关心的对象、

我们使用的是在3.3V 输入电压下运行的 INA181A3器件。

该放大器用于测量双向电流、所需的基准电压为1.0V。

我们如何计算3.3V 和 REF 引脚之间连接的外部电阻值、以在1.0V 下实现基准电压?

期待您的答复。

谢谢!

布兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电阻器是精确匹配的、但没有精确的绝对值、因此无法指定精确的电阻器值。 如果您没有基准缓冲器输出的低阻抗电源、则必须使用单独的缓冲器驱动 REF 引脚(使用具有所需精度的任何运算放大器、例如 LM321LV 或 TLV9001);请参阅第7.4.3节中的图7-7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、  

    感谢您发送编修。  

    Clemens 准确地提供了反馈。  

    如果您还有其他问题、请回复。

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    感谢您的答复。

    我们没有 Vref 的低阻抗源、但想避免使用额外的 IC 进行缓冲。
    例如、在 INA241 (用于不同设计)上、我们能够通过添加外部偏置电阻器来提供基准、并且未注意到性能显著下降。

    此选项是否适用于 INA181?

    请提供建议。

    谢谢!

    布兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brani、  

    请参阅此应用手册、其中介绍了驱动电流检测放大器的电压基准引脚和误差计算的注意事项: https://www.ti.com/lit/an/sboa551/sboa551.pdf 

    如果您对文档有任何疑问、请告知我。

    希望它能为您提供所需的答案、  

    Joe