This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:负电压出现在同相和反相输入引脚上

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510853/ina241a-negative-voltage-appears-on-the-non-inverting-and-inverting-input-pin

器件型号:INA241A

工具/软件:

您好:

当芯片由5V 的独立电源供电、并且 Vref 引脚分别连接到 Vs 和 GND 以将失调电压设置为2.5V 时、INA241 IC 的同相和反相输入端会出现负电压。  当输入引脚未连接分流电阻器或负载时、如果检测到任何输入引脚与 GND 之间的电压、则会得到-8V 的电压。 是否预计会出现这种行为? 如果不是、为什么会发生这种情况?

谢谢、
Yufeng Yang