This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:最大输入和输出电压范围

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511327/opa817-maximum-input-and-output-voltage-ranges

器件型号:OPA817

工具/软件:

大家好、在 OPA817数据表中、我看到对于 ±5V 电源、在所有温度下、最大输出范围为 ±3.2V、输入应保持在-3.4V 和+2V 之间。

如果我将电源增加到 ±6V、这些输入和输出范围是否保持不变、或者它们是否增加到 ±4.2V 的输出范围和 -4.4V 至+3V 的输入范围?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与电源轨的距离保持不变、即范围将增加到−4.4V… +3 V