This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2891:基于接地的应用系统的时钟分配

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802, OPA2891, CDCLVC1310, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1494935/opa2891-clock-distribution-for-the-ground-based-application-system

器件型号:OPA2891
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1310、BUF802、 OPA856

工具/软件:

您好、

我是否可以使用它为基于接地的系统进行时钟分配。 在这里、我的输入是具有0-15dBm 电平的10MHz 基准时钟。 我的要求是将10MHz 基准时钟分配给子系统采样时钟。 我可以为 OPA2891中的2个通道提供相同的输入吗?   

...做相位噪声的影响与这个方案。 我的要求是160dBc/Hz @10kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将上述方案用于时钟分配部分。 我如何知道 每个输出的相位噪声。 Tina 是否支持计算 OPA2891的相位噪声。 或者建议使用该工具来计算相位噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要将模拟放大器用于时钟信号? 是方波还是正弦波? 多大电压下? (dBm 不表示电压。)

    通常、我建议使用 CDCLVC1310 (用于数字信号)等时钟缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择 OPA2891作为用于时钟分配的缓冲器。 时钟信号是功率为0至15dBm 的正弦波。 请推荐使用方案或 IC 为子系统分配时钟。 无论信号电平介于0至15dBm 之间、输出都应保持恒定3dBm/5dBm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh Moka

    感谢您分享更多信息。 遗憾的是、TINA 中没有进行相位噪声计算。 但是、我们有一个测试设置来测量和仿真 、可以运行这些设置来评估放大器在特定时钟频率下的相位噪声。 我需要很少的输入来缩小放大器的范围

    1. 是输出正弦波还是方波? 目前、我们没有任何可提供与输入信号电平无关的恒定输出的放大器。 如果需要的固定增益选项有限、我们可以解决这个问题。
    2. 如果增益为1、那么我们有具有出色相位噪声性能的 BUF802。
    3. 可用的电源电压是多少?
    4. 是最大频率10MHz 吗?

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    感谢您提出 BUF802。 以下是有关系统的一些更清晰的信息。

    1.输出也是正弦波。 我总共需要8个输出。 2个输出的电平应为3dB、最低为输入(例如、如果输入电平为13dBm、则2个输出电平应为10dBm)。 馈入4个单独合成器 RFFC2072所需的4个输出它接受 -2dBm 至7dBm 之间的电平、剩余2个输出 应保持 最小输出电平为5dBm。 建议满足要求的最佳方案。

    2.我可以将 BUF802用作输入侧的保护吗? 假设我正在读取更多受电的输入信号、那么它不会对整个系统产生影响。

    3、最大电源电压为5伏,参数随电源电压变化。

    4.是的,在那里我通过将10MHz 参考时钟馈送到子系统生成输出后,最大频率为10MHz。

    谢谢  

    电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh Moka


    我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    遗憾的是、您提到没有相位噪声计算器。 在一些浏览器中、我看到了将电压噪声转换为相位噪声的直接公式。 我附上了公式和转换。 请检查并确认我们的考虑是否正确。

    十分之一

    (Hz)

    噪声

     (nV/(Hz))

    相位噪声

    (dBm/Hz)

    10.

    3.3

    -156.61.

    100

    1.6

    -162.90

    1k Ω

    1.1.

    -166.16

    10K

    1.

    -166.98

    100K Ω

    0.97

    -167.25

    1M

    0.95

    -167.43

    数据表中有一个电压噪声频率曲线图。 此处的曲线是给定响应的特定频率下的值。 在这里、频率表示相对于输入的变化或什么。  

    谢谢、  

    电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

     相位噪声功率中的 RMS 抖动公式正确。 虽然 电压噪声图和相位噪声图相似、但主要区别在于相位噪声图将具有失调频率、而电压噪声在 x 轴上具有绝对频率。 尽管相位噪声的主要影响因素之一是放大器在给定频率下的点噪声、但还有其他因素、如转换率、GBW、闪烁噪声、这些因素会影响相位噪声。  
    我 找不到上表的来源;如果您能分享此表的来源、将会更清晰。

    谢谢

    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提及  输入10MHz 频率下的相位噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinadh Moka

    所示为 OPA856在10MHz 信号下测得的相位噪声  

    频率偏移(Hz)

    相位噪声(dBc/Hz)

    1.

    -113.66

    10.

    123.08

    100

    132.99

    1k Ω

    -156.57

    10K

    162.61.

    100K Ω

    -164.62

    1M

    -164.88

    10m

    -85.58

    请注意、由于源的 HD2性能较差、10MHz 偏移具有较差的相位噪声。 在10MHz 失调电压下、其他信号频率对应的 OPA856性能并不差。 如果我们在源后面有带通来消除谐波、则 RMS 抖动接近360fs。

    谢谢
    Vikas J