This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293A:关于丝印均值并帮助检查 SHC

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293A, LM393LV, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510527/lm293a-about-the-mean-of-silk-mark-and-help-check-shc

器件型号:LM293A
主题中讨论的其他器件: LM393LVTLV7011

工具/软件:

两个问题

  1. 我想知道不同丝印的含义。  例如(LM293A  TIS2K ASTZ/LM293A  T14AM AGQE)、突出显示部分的每个位的含义
  2. 帮助确认以下设计的原理图是否不合理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."TI"是 TI 标识。 其他信件的含义不是公开的,以防止伪造。

    2.看起来不错。 但请注意、具有更好电气特性的 LM393LV 会更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    LM293A 输入的电压范围是多少?

    此外、请注意、LM293A 具有开漏输出。 这意味着输出可以是 Hi-Z 或低电平;它无法提供任何电流。 要将输出置为高电平有效、需要一个连接到逻辑高电压电平的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    感谢您的早日答复。

    关于第二个问题、我与下面的答案一样感到困惑。

    [此外、请注意、LM293A 具有开漏输出。 这意味着输出可以是 Hi-Z 或低电平;它无法提供任何电流。 要将输出置为高电平有效、需要一个连接到逻辑高电压电平的上拉电阻器。]

    那么、我是否需要为该电路添加上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、该电路的设计使比较器的输出将 BOOST_COMP 信号拉低。 (否则、二极管将毫无意义。) 因此、上拉电阻(或等效电阻)可能是电路中的其他位置。

    但是、BOOST_COMP 信号的工作原理是电路设计人员需要回答的一个问题。 如果  需要将 BOOST_COMP 信号驱动为高电平、则必须移除二极管、添加上拉电阻器或使用具有推挽输出的比较器、例如 TLV7011。