This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2677:驱动大容性负载并具有反馈

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2677, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1509586/opa2677-driving-large-capacitive-loads-and-with-feedback

器件型号:OPA2677
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

您好、  

我尝试使用 OPA2677电流反馈运算放大器来驱动大容性负载(约10uF)。 运算放大器配置为同相、使用反馈电阻器时的增益为2倍。 我担心、在驱动如此大的容性负载时、反馈电阻器几乎没有电流流入、直到这个大输出电容充电、因此反馈会延迟?  

是否可以使用该具有反馈电阻器(Rf = 100k、Rg = 100k)的运算放大器驱动10uF 负载?

此器件是否有 LTSpice 模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maher:

    由于器件的输出阻抗与容性负载之间的相互作用、驱动这一较大的容性负载可能会导致电路不稳定。  找到了这款器件的模型。 但是、我强烈建议在实验室的 PCB 上尝试这种类型的测试。 仿真模型无法很好地捕捉器件性能、并且可能显示错误的结果。 我们通常不会使用如此大的 C 负载来测试放大器、因此我无法确定预期的性能。 我建议在您尝试的任何测试中采用隔离电阻器、因为这是补偿此类负载的理想方法、并且有助于稳定电路。 单位数的电阻值是一个很好的起点。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../OPA2677_5F00_TINA_2D00_TI_5F00_Reference_5F00_Design_2D00_A tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:  

    感谢您提供了模型、我刚从 TINA-TI 将其导入到 LTSpice、然后按照数据表中的电路配置进行了操作、但结果很奇怪。 此设置应使增益 = 4。 INA+的输入为1Vpk-pk 信号、但在输出中、我只看到大约20mV pkpk。 我在下面附上了屏幕截图。 由于某种原因,我无法在此论坛上附加 LTSpice .asc 文件

    我找不到数据表中提到的 DISA 引脚。 将其设置为 GND 会在输出端(节点 B)产生20-30mV 的纹波。 将其设置为 Vcc 几乎不会产生纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maher:

    我能够在相同的增益配置下运行仿真并获得预期的输出。 由于器件接地被禁用、DISA 应连接到 VCC。 我不确定导入此模型是否会导致 LTSpice 中出现一些问题,因为我们的模型是为在我们自己的 Spice 模拟器上运行而定制的。 由于许可问题,我们不能使用 LTSpice。 尽管您已经尝试过、您能否将 DISA 引脚设置为 VCC 并重新布线以排除电路本身的故障。 您可以尝试快速直流偏置仿真、看看是否可能是瞬态仿真导致的。

    此致、

    Ignacio