This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011:附加信息

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011, TLV3011B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510101/tlv3011-additional-information

器件型号:TLV3011

工具/软件:

您好、  

我想了解未为比较器供电(Vcc=0V)时可以支持的输入电压范围。
我还想知道当比较器未供电(Vcc=0V)且 输入电压介于0V 至3.6V 之间时、输入漏电流会是多少。

非常感谢、
此致、  

Vincent de Sousa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对于 TLV3011 (非 B 版本)、输入被钳位到电源引脚、以使允许的输入电压范围为-0.2V 至0.2V (如果 V+= 0V):

    TLV3011未上电时的输入电压为0V 至3.6V 不是有效条件 因为它超出了器件的绝对最大额定值。 从输入端到 V+的 ESD 二极管将被正向偏置、一个大电流将从输入端传导至 V+、这可能会对器件造成损坏。

    如果您希望在器件未上电时输入处于活动状态、则需要使用 TLV3011B、该 TLV3011B 具有失效防护输入、以使器件未上电时输入可以为0V 至5.5V:

    遗憾的是、在器件未供电时、我没有任何有关输入漏电流的数据。