This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:钳位电压输入似乎无法正常工作

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1510222/ina851-clamp-voltage-inputs-don-t-seem-to-work-as-specified

器件型号:INA851

工具/软件:

锁模功能似乎未按规定操作。  使用了 INS851 EVM (评估模块)、显示了:

1. 使用中的钳位电压、无论一个输入电压如何、+/-钳位几乎是对称的。

2、 实际钳位电压是任意的,在某些情况下不由用户控制。

3. 使用电阻接地,而不是钳位电压输入,用户可以实际控制钳位电压。

     在使用+/- 10V 电源时、从每个钳位输入到接地的19K 会导致在+/-3.3V 处削波。

      在使用+/- 10V 电源时、从每个钳位输入到接地使用16K 会导致在+/- 3.0V 电压下削波。

      将电源电压升高至+/- 14.5V 会产生与+/- 10V 相同的削波电压。  (部分特性描述、但不完整特性描述。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    欢迎来到 E2E!  

    您能否澄清一些设置点、以便更好地了解您的测试?  

    Unknown 说:
    1.  使用中的钳位电压、无论一个输入电压如何、+/-钳位几乎是对称的。[/报价]

    我不确定我是否理解您在本声明中描述的内容? 您测量的是对称的什么? 产生什么后果? 当跳线 J11和 J12连接到 Vsupply 时、是否存在钳位电压?  

    您提到使用+/-10V 电源、我假设该电源是 Vcc 和 Vee (INA851的电源电压)。 设置 VCLAMP+/-的电压是多少?

    Unknown 说:
    3.  使用接地电阻器而不是钳位电压输入、允许用户实际控制钳位电压。[/报价]

    您是否在每个输出引脚上将此电阻器接地?

    此致、
    Ashley

    [/quote]