This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:TLV316-Q1 FMD 和引脚 FMEA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV316-Q1, TLV9061-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503413/tlv316-q1-tlv316-q1-fmd-and-pin-fmea

器件型号:TLV316-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9061-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户正在使用 TLV316QDBVRQ1、无法找到 FMD (故障模式和诊断)和引脚 FMEA (引脚故障模式影响分析)。 您能否提供与 FMD 和引脚 FMEA 相关的文档?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxio,

    我有一个片段。 引脚 FMEA。 查找其他项目需要更长时间。  


    e2e.ti.com/.../TLV316QDBVRQ1_5F00_Pin_5F00_FMEA.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的支持。 它是 PIN PMEA。

    我认为大多数器件都具有 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 文档。

    您能为我们的客户获取相关文档吗?

    客户需要基于 ISO26262的故障率。 如下所示:

    和故障模式及分布、如下所示:

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang

    感谢您的发布。  我们将在假期休息至周一、并在我们返程时进行审查。

    很抱歉耽误你的时间、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang。

    我必须将此请求外包出去。 当任务完成时、我会离开您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ron、Chunk、

    我看到另一个 E2E 链接。 有什么影响。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1480882/tlv316-q1-tlv316-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-document-for-tlv316qdbvrq1

    您能否获得更多详细数据? 如下所示:

    [引述 userid="524659" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503413/tlv316-q1-tlv316-q1-fmd-and-pin-fmea/5777412 #5777412"]

    您能为我们的客户获取相关文档吗?

    客户需要基于 ISO26262的故障率。 如下所示:

    和故障模式及分布、如下所示:

    [/报价]

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxio,

    我已请求提供此信息。 我预计在不到1周的时间内获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、Ω

    我今天可以得到答复吗?  

     TLV9061-Q1是否可以替代 TLV316-Q1 P2P?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxio,

    我刷新了请求。 我预计今天将有一个预计完成日期。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我今天可以得到答复吗?  

    客户表示他们很匆忙。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxio,

    Chuck 通过电子邮件提供了信息。