This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:请将 INA114BU 的数据表和网站更新为 MSL 1。

Guru**** 2652125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511932/ina114-please-update-the-datasheet-and-website-to-msl-1-for-ina114bu

器件型号:INA114

工具/软件:

请将 INA114BU 的数据表和网站更新为 MSL 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kelly、

    根据 PCN 20240202003.1、此器件型号中添加了一个额外的合格流程。 该流程是 MSL1、但是、仍有一些部件能够从原始流程购买/制造/发货、它们具有 MSL 3等级。 因此、我们必须保持仍可购买的最低等级 MSL。

    这是因为、如果客户的制造工厂准备好进行 MSL 3器件的加工、则按照相同的流程处理 MSL 1材料时不会出现问题。 但是、对于准备好接收 MSL 1材料并且接收 MSL 3材料的工厂流程来说、情况并非如此

    此致、
    Gerasimos