This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2375:是否有一个放大器可以在关断模式下将输出引脚驱动至正电源轨以上?

Guru**** 2618685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512031/tlv2375-is-there-an-amplifier-where-i-can-drive-the-output-pin-above-the-positive-supply-rail-in-shutdown-mode

器件型号:TLV2375
主题中讨论的其他器件:TMUX7201

工具/软件:

图31很有用、但这个电压是否与 Vdd 无关?  也就是说、如果 Vdd 仅为5V、是否可以在关断时将输出驱动至15V?

是否有任何放大器可以在关断时将输出驱动至40V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、CMOS 输出的体二极管将输出钳位到电源轨。

    无法从较高的电压提供放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我现在使用高电压运算放大器所做的。  但是、如果我能找到一个允许将输出驱动到电源轨以上的放大器、我可以改善几个方面、例如功耗(器件由电池供电)。  这样的事情可能不存在。  我当时正在检查是否有人知道此类放大器、因为我必须一次查看一个数据表来尝试找到一个。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加 TMUX7201等开关、但其电源电压可能不低于放大器关断电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。  它的电源电流非常低。

    谢谢、Clemens!