This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122的电路板布局布线

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511610/iso122-board-layout-of-iso122

部件号:ISO122
主题中讨论的其他器件:AMC1411AMC1400

工具/软件:

您好:

我将使用 ISO122JU 设计隔离放大器电路。

由于电路板尺寸限制、我考虑将两个 ISO122JU 放在电路板正面和背面的相同位置。

我想确认是否存在影响该布局中每个 ISO122JU 的运行的风险(包括信号噪声)。

我将在电路板的内层添加一个 GND 层以用作屏蔽层。

如果您对 GND1还是 GND2更适合此屏蔽层有任何建议、请告诉我。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Mesh、  

    我认为 GND1更适合用于实现该屏蔽、因为可能有来自高压域的噪声。 如果使用屏蔽、它们可以位于 PCB 的任一侧。  

    如果您感兴趣、我们提供了采用较新技术的 AMC1400和 AMC1411产品。  

    它适用于哪种类型的应用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您的答复。

    我将使用 GND1实现内部电路板层上的屏蔽。

    该应用是工业测量电路。

    此致、

    网状网络