This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN-SOIC14-EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN-SOIC14-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1512540/tcan-soic14-evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TCAN-SOIC14-EVM

工具/软件:

请确认 SKU  TCAN-SOIC14-EVM  CE 是否为?如果是、请提供 CE/EU 符合性声明(EU DoC)?

我们无法在您的网站上找到此部件的 CE/EU 声明。

提前感谢您、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    DOC 仅于今早上传到 TI.com、应该在~48小时内上线在 EVM 页面上。 在此之前、请参考以下文档:

    e2e.ti.com/.../sszqt91.pdf 

    如果您需要任何其他支持、请联系我们!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    非常棒-感谢您的快速答复、这将关闭请求。